This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7441万-G1:使用ESP-IDF (Eclipse)平台的I2C接口的BQ2.7441万-G1所需的驱动程序

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099841/bq27441-g1-required-drivers-for-bq27441-g1-using-i2c-interface-for-esp-idf-eclipse-platform

部件号:BQ2.7441万-G1

大家好,

我们使用BQ2.7441万了解电池状态。 到目前为止,我们使用了Arduino代码,工作正常。 现在我们需要使用(ESP32-C3) ESP-IDF项目中的I2C接口来打印电池状态。

我找到了属于Linux的驱动程序文件。 我们在Windows10中使用Eclipse (ESP-IDF)项目。因此我们需要使用ESP32 I2C驱动程序在ESP-IDF项目中实现它。

是否有任何驱动程序代码用于设置和读取BQ2.7441万的蓄电池状态?

请提供读取和设置BQ2.7441万所需的文件/过程。  

任何帮助都将是非常感谢的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vamshi:

    我们提供的唯一驱动程序位于以下位置: https://www.ti.com/tool/BQ27XXXSW-LINUX

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复@Wyatt Keller

    我可以使用这些文件在Windows 10的Eclipse平台中进行开发吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vamshi:

    我不熟悉该平台,驱动程序可用作与量表接口的参考,但我不确定它是否可直接用于您正在使用的平台。

    此致,

    Wyatt Keller