This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5432:使用TPS5432DDA进行设计

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099848/tps5432-designing-with-tps5432dda

部件号:TPS5432

大家好,
我们正在使用IC  TPS5432DDA设计降压转换器。
所需的输出电压为1V。
输入电压来自标称电压为3.7V (2.8V至4.2V)的锂离子电池。
连接的是设计的电路。


反馈电阻器是一个10K电阻器,带有一个470pF馈送正向电容器和一个42.2K接地电阻器。
我想调整降压转换器的输出电压。 因此,我使用处理器的DAC为 TPS5432DDA的VSENSE引脚供电。
1)。 我的计算是否正确?
2)。  TPS5432DDA的第输出方程为  


在输出电压的公式16中,不包括电阻器R5 (49.9E)。 为什么?
我希望电阻器也会对输出电压产生影响。
如果我错了,请纠正我。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin,您好!

    放大器输出和VSENSE引脚之间需要另一个电阻器。 请在以下链接中查看如何设计此功能

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/196/1373.slyt777_5F00_Methods-of-output_2D00_voltage-adjustment-for-dcdc-converters.pdf

    http://www.ti.com/lit/zip/slvc780

    请使用第一链路中的方程式或第二链路中的工具,根据 放大器/DAC输出的低电平和高电平设置输出电压。 电阻器R12通常插入反馈路径中,以便使用变压器注入交流电压,用于波德图测量。 您也可以 将其短路或替换为0欧姆。 如果您决定保留它,如果计算中未包含输出电压,则输出电压中会出现非常小的误差。 如果您需要 非常 精确的电压,请 将方程式中的R15替换为 (R15+R12)。

    还建议   使用TPS5432 PSPICE平均模型 https://www.ti.com/lit/zip/slvm560检查系统的相位余量,以确定设计的最小/最大VOUT。 您可以跳过放大器/DAC,只需修改R15或R17以设置最小和最大VOUT。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Varun,
    感谢您的回复。
    如果我不考虑运算放大器和DAC,我希望10K电阻器和42.2K电阻器是产生1V输出电压的选择。 如果我错了,请纠正我。
     TPS5432DDA可能的最低输出电压为0.808V,可能的最高电压为4.5V。 所以我真的需要检查系统的相位余量吗?
    请您解释检查相位余量的重要性吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin,您好!

    是的,如果您在FB路径上没有Opamp,10K和42.2K将为您提供1V电压。

    如果您只在1V时工作,您只需检查1V时的相位余量。  相位裕度表示您的系统将有多稳定。  低相 位余量可能导致输出振荡。    如果在模拟PSPICE平均模型时发现低(小于45度)相位余量,则必须调整 补偿网络。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Varun,
    感谢您的快速回复。
    IC  TPS5432DDA 是降压转换器,可产生0.808V至4.5V的电压。
    如果是这种情况,那么如果我在允许的工作范围内操作IC,为什么需要检查相位余量?
    此外,我是否可以使用WEBENCH检查相位余量?
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin,您好!

    大多数降压转换器都针对其输出电压范围,推荐 的电感器和输出电容器以及负载进行内部补偿。 但TPS5432具有外部补偿,使客户可以获得更大的灵活性。 数据表图19中的补偿组件专为1.8V的VOUT而定制。 由于您的应用中有1V电压,因此您必须检查相同的补偿网络是否足以为您提供足够的相位余量。 此设备的Webench型号没有检查相位余量的选项。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin,您好!

    我使用PSPICE模型检查了您的示意图的相位余量。 赔偿似乎没有问题。 在2.4 V输入电压下工作时,我所见的最低相位余量为44度。 所有其他案例的相位差都较高。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun。
    感谢您的回复