This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2673:电流调节引脚- Radj设置为0欧姆

Guru**** 2510495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100103/lm2673-current-adjust-pin---radj-set-to-0-ohm

部件号:LM2673

您好,

我们在设计中使用5.0。 或者,我们现在要评估5.0 在设计中的使用。 因此,引脚编号"6电流限制调整"必须通过电阻器通过公式ICL = 3.7125万 /雷达接地。 是否可以将电阻器设置为0欧姆? 我在数据表中没有发现任何内容禁止这种情况,但没有足够的详细信息来确定。

提前感谢您的帮助!

此致,

巴斯蒂安语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    遗憾的是,您不能将电流限制调整引脚接地。

    否则可能会损坏设备。

    谢谢