This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3.411万EVM-796:使用i2c命令更新Golden映像或固件

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098200/bq34110evm-796-update-the-golden-image-or-firmware-with-i2c-commands

部件号:BQ3.411万EVM-796
主题中讨论的其他部件:BQ3.411万BQSTUDIO

您好,

如何在不使用BQStudio的情况下通过I2C命令将新的黄金映像或固件升级到BQ3.411万?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sateesh,

    使用bqStudio中的“黄金映像”选项卡创建bq.fs文件。 然后,您可以从任何主机发送bq.fs文件中的命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已使用bqStudio中的Golden image选项卡创建了bq.fs文件。它包含十六进制代码序列,如何执行这些命令并 验证输出?

    ;------------------
    ;解开设备封条
    ;------------------
    W:AA 00 14 04
    宽:AA 00 72 36
    W:AA 00 FF FF
    W:AA 00 FF FF
    X:1000
    ;------------------
    ;转至ROM模式
    ;------------------
    W:AA 00 00 0F
    X:1000
    ;------------------
    ;数据块
    ;------------------
    宽:16 00 04 00 00 00 83 DE
    宽:16 64 65 01
    X:400
    C:16 66 00
    宽: 16 00 02 00 00 00 00 E2 FF 33 7B C3 33 33 C3 33 58 C3 33 8D C3 33 FF FF 3F FF 3F FF FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF 3F FF FF 3F FF FF 3F FF FF FF FF 3F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 3F FF FF 3F FF 3F FF 3F 01 3D 10 01 3D 02 00 3D 09 00 3D 0A 00 3D 00 00 3D 00 00 3D 00 00 3D 00 00 3D 00 00 3D 35 80 3D 11 02 3D 49 00 3D 20 2A 0E DF FA 0E E2 FF 32.
    宽:16 64 C4 2C
    X:2.
    C:16 66 00
    宽: 16 00 02 01 00 FF AA 0E FB A7 0E FF A6 0E 8D E3 3A 7E C3 3A FF 1C 0E C7 FF 36 FF A1 0E FF A0 0E FE A3 0E 3E A2 0E C2 FF 3A FF A1 0E 30 A0 0E FF A3 0E 30 A2 0E BF A5 0E 26 A4 0E BB FF 3A FE A1 0E 3E A0 0E FE A3 0E 3E A2 0E BB FF 3A 7F C3 3A 9E FF 3A E2 FF 33 FF AF 0E 01 4F 03 3F 11 0C BF 32 2F 10 0C
    宽:16 64 EB 2d
    X:2.
    C:16 66 00
    宽: 16 00 02 02 00 00 C4 FF 35 FF FF 23 01 AF 14 01 4F 03 3F 11 0C B8 FF 32 2F 10 0C BD FF 35 FF FF 23 E4 AD 0E 2E AE 0E FB A1 0E FF A0 0E FB AC 0E FF 3F FF 0E FB AC 0E FF 3F 3F EE AD 0E 6C AE 0E FC A1 0E 80 A0 0E FF AC 0E FF 3F FF AD 0E 40 AE 0E FC A1 0E E3 A0 0E FB AC 0E FF 3F F4 AD 0E 99 AE 0E FC A1 0E ED A0 0E FF AC 0E
    宽:16 64 EF 2E
    X:2.
    C:16 66 00
    宽: 16 00 02 03 00 00 FF 3F FF 78 03 FF 79 03 FE AF 16 E5 CA 3A D6 CA 3A C4 CA 3A B2 CA 3A F8 7F 00 FF AF 0E 00 FF 02 FF 02 FF AC 0E FF AB 0E CE AF 0C BD AF 0C 99 CA 3A F8 AF 04 80 2F 0E F8 BF 01 7F E3 3A AF A2 0E 7F A3 0E be A1 0E C5 A0 0E 12 AF 18 03 DF 02 F4 AF 0E 00 DF 02 64 FF 3A 03 CA 3A FE AC 0E
    宽:16 64 96 2E
    X:2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    w:是一个写事务,第一个字节是I2C地址

    C:比较。 它由一个读取事务组成,第一字节为I2C地址,第二字节为内存地址/命令,其余字节与读取内容匹配

    X:是以毫秒为单位的延迟