This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510:有关获取锂离子电池的ChemID的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27510EVM, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088618/bq27510-question-regarding-getting-the-chemid-for-a-li-ion-battery

部件号:BQ2751
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIOGPCCHEM

尊敬的各位:

我们使用BQStudio来获取锂离子电池的ChemID,我们使用BQ27510EVM和EV4200来收集文档 http://ti.com/lit/slva725上所需的日志

我们遵循了以下步骤:

  • 电池电量耗尽时开始。
  • 为电池充电4小时(无负载,直至电流突然从512mA降至0mA,电压从4.23V增加到充电器输出电压4.9)
  • 在2.19 小时放松(无负载)
  • 将电池放电7.6 小时(负载-平均电流范围介于450:550mA之间)
  • 6.7 时间的放松之旅

考虑到电池容量为4000mAh,充电电压为4.2V,放电电压为3V (此信息列在电池数据表中)

此链接 数据记录中提供了数据日志

我们有一些问题,

  1. 我们是否正确遵循了说明,因为我们不清楚在放松和充电期间是否需要负载?
  2. 在放电过程中,我们何时认为放电已完成,是达到端接电压(3V)还是负载未消耗电流(0A)?

考虑到我们使用了测量参数计算器,我们获得了以下输出

0 0 0 0 0
警告:第一个OCVpoint具有非零电流I= 0.915 请确保在放电开始前有2小时的驰豫时间。 0 0 0 0
警告:最后一个OCVpoint具有非零电流I= 0.92 请确保放电结束后有5小时的驰豫期。 0 0 0 0
警告:放电速率过高。 高速率降低ID检测准确度建议使用10小时速率。 总放电时间少于5小时t_hrs=- 0.0.1388万88888888889</xmt-block>88.8888万 08.8889万 0 0
错误:未找到放电部分,请确保非正电流为负N_points=2 0

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ahmed:

    CHIM ID匹配需要使用无保护器的裸电池。电压在电池处测量。 因此,当电流在充电过程中降至0时,电池电压将下降,而不是上升至充电器电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Shirish:  

    非常感谢您的回复。

    我们使用了无任何保护的裸电池,我们获得了最好的ChemID ,但 有以下警告

    警告:无法检查最大R偏差比率,因为放电小时率高于12。  心率= 19.2381080635804

    我们使用了约(C/20)的放电电流,该电流大约等于应用期间的最佳放电流。

    我在这里的问题是,使用此电流值是否不足以获得正确的化学ID?

    另一个问题是,我们正在让ChemID开始其学习周期,在学习周期的放电阶段,(C/20)的价值是否足够?

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ahmed:

    GPCCHEM工具具有说明手册。 此过程独立于您的系统/应用程序。 对于锂离子电池,需要C/10放电速率。 充电终端电流必须为C/100或更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish您好,   

    感谢您的澄清,

    但在学习周期方面,在C/20的排放 阶段使用它是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ahmed:

    否。记忆周期负载必须介于C/5和C/10之间。 见 www.ti.com/.../slua903.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish您好,   

    我在这里有一个问题,正如我 之前提到的,我们应用的最佳放电流大约是 C/20,

    是否可以使用另一个负载执行学习周期,然后将从黄金文件导出的信息 与我们的应用程序一起使用?

     非常感谢您的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是正确的程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish您好,  

    我有两个问题,  

    1)关于ChemID的获取,热敏电阻是否连接到EVM是否重要? 是否会影响结果?

    2)关于蓄电池的学习周期,在没有保护电路的情况下使用蓄电池是否可以,我的意思是,如果使用裸机,而不是将蓄电池与保护装置连接,是否会有所不同?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ahmed:

    1.可以将热敏电阻连接到EVM,如应用部分中所指定。

    2.对于学习周期,请使用蓄电池及其保护电路。 只有在进行化学ID匹配时才必须移除保护电路,而不需要在执行任何其他操作时移除保护电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Shirish:  

    我有一个关于 获取 蓄电池化学ID的快速问题,在充电阶段,是否必须使用 CC/CV方法为 蓄电池充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ahmed:

    CC/CV是标准充电方法。 使用非标准方法可能导致数据被工具误解。 我建议使用CC/CV方法进行充电,以便从工具中获得良好的结果。