This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.2633万-Q1:能否将ICRL连接到外部电压以控制输出电流?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100010/tps92633-q1-can-i-connect-ictrl-to-an-external-voltage-to-control-the-output-current

部件号:TPS9.2633万-Q1
主题:TPS9.263万-Q1中讨论的其他部件

你(们)好  

能否将ICTRL连接到外部电压以控制输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您要为该ICTRL引脚添加什么外部电压? 如果您想为不同的电流添加开关,可以在TPS9.263万-Q1数据表应用中找到一些参考电路。

    Br,Gracie