This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431:Vref等级导致的频率特性差异

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099147/tlvh431-differences-in-frequency-characteristics-due-to-vref-grades

部件号:TLVH431

我们目前正在使用TLVH431AQDCKR

我们正在考虑将参考电压容差从等级A (1 %)更改为等级B (0.5 %)或标准等级(1.5 %)。

我们对此有疑问。

[问题]

TLVH431的频率特性(如数据表中的图11所示)是否会根据参考电压公差等级而变化?

我认为等级的差异只是图21所示的等效电路中Vref精度的变化,

并且可能不会出现TLVH431的频率特性和噪声抗扰性。

这种理解是否正确?

[关于当前使用情况]

我们使用TLVH431来控制回扫转换器的输出电压,如图23所示。

如果TLVH431的频率特性因坡度变化而发生变化,  

我们担心,由于外部噪声抗力的变化,抗扰性测试(例如快速瞬态突发)可能会出现故障。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toru San  

    所有等级的频率响应都相同。  

    祝您的设计好运

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Trailokya San  

    感谢您的及时回复。您的建议非常有帮助。

    让我再问您一个问题。

    [问题]

    我们认为,由于Vref等级变化而导致的唯一特征变化是Vref容差,

    而且没有其他特性变化。

    这种理解是否正确?

    如果在更改Vref等级时,除了Vref公差的变化之外,还需要注意任何一点,  

    如果您能向我们提供一些建议,我们将不胜感激。

    此致。

    Toru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toru San  

    您的理解是正确的。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trailokya San

    非常感谢您的支持。

    你的答复解决了我的问题。

    此致。

    Toru