This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:功率调节器建议

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20, TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096440/tps543c20-power-regulator-suggestion

部件号:TPS543C20
主题中讨论的其他部件: TPS543B20TPS6.287万-Q1

您好,

我正在寻找同样具有以下要求的降压稳压器,它可以支持30A至35A的瞬态电流。

VIN=3.3V,Vout = 0.8V,Iout = 20A至25A

在以前的设计中,如果 我的输出电流要求为60A,我使用TPS543C20RVFT堆叠式稳压器为主SoC供电。 我正在使用相同的SoC,同时降低 了资源利用率。

因此,请您推荐一款功能与 TPS543C20相似但电流要求较低的稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shifali  

    您是否看过 TPS543B20?

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps543b20.pdf?ts=1650909818299&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS543B20

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tahar:

    感谢您的回复。

    但如上所述,我的Vin要求为3.3V。 您能否推荐一些具有类似属性的其它电脑控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shifali,  

    我们的产品为中压,我们支持的最小电压为16V。 您期望的最大VIN是多少? 如果您要查找3.3V输入电压,可能需要查找BSR -低压产品。  

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tahar:

    我的典型输入电压=3.3V。 因此最小输入电压应为3V。 我没有任何最大Vin要求。

    如上所述, 所需输出电流为17A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shifali,

    我们的TPS6.287万-Q1应在接下来的几天内上网。  它可以在3.3V输入电压下工作。  您可以将其中的2或3个进行平行,以获得30-35 A的输出

    Chris