This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652.1855万:DCDC,LDO,LS的启动时间

Guru**** 2514375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097457/tps6521855-start-up-time-for-dcdc-ldo-ls

部件号:TPS652.1855万
在“线程”中讨论的其他部件:TPS6.5218万,, TPS6.5218万EVM-100

大家好,

您是否有任何有关DCDC,LDO和LS启动时间的数据?

客户担心如果 没有软启动,他们是否会过快地上升。

此致,

Ki Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪希,

    我们目前的支持量很高。 我将在接下来的2个工作日内提供更新。

    此致,

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪希,

    我们有一个用于此PMIC系列的评估模块,位于: TPS6.5218万EVM-100

    此器件可编程以匹配TPS652.1855万的电压输出和定序。  如果您将TPS652.1855万与 AM64x处理器配合使用,那么请知道PMIC是专门设计用于处理处理器电源需求和定时的。 但是,您可以直接测量波形并查看它们是否符合您的需求。

    如果您决定使用TPS652.1855万,我建议您遵循 TI在数据表和应用手册中推荐的技术指标为AM64x供电,我将在下面链接。 偏离规格可能会在未经适当测试的情况下产生问题。

    TPS652.1855万数据表

    有关为AM64x供电的应用说明

    此致,

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    感谢您的建议。

    但是,我们没有EVM。

    我想知道TPS652.1855万是否具有软启动功能。

    如果是这样,您能否告诉我 软启动的上升时间?

    此致,

    Ki Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪希,

    TPS652.1855万没有任何显式软启动功能,但我从TPS6.5218万EVM-100板中获取了一些示波器捕获。 该主板具有推荐的外部组件,并显示了电源导轨的预期启动时间。 我捕获 了DCDC1,DCDC3,LDO1和LS1的波形。 下面按我列出的顺序显示了电源滑轨。

    DCDC1:~2ms

    DCDC2:~2ms

    LDO1:~300us

    LS1:~90US

     

    此致,

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,James,

    非常感谢您 为我测量电源导轨!

    这帮了我很多!

    此致,

    Ki Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪希,

    我很高兴。 如果您有任何其他问题,请在论坛上告知我们!

    此致,

    詹姆斯