This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8712万:降压模式,输出电压波动,DRV间歇性丢失

Guru**** 2506905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098543/ucc28712-buck-mode-output-voltage-fluctuates-intermittant-loss-of-drv

部件号:UCC2.8712万
主题中讨论的其他部件:UCC2.871万,PMP9087

您好,

我们设计了基于UCC2.871万的降压转换器(但由于库存不足,我们使用了UCC2.8712万)。 下面是相同的原理图。

在4块板中,在2块板中,我们看到输出的不同行为。 与工作板相比,我观察到开关MOSFET间歇性停止的DRV信号,输出在1.5V 至4.5V之间波动,其外观类似于三角形波形(在开关节点上观察到相同的电压峰值)下面是DRV信号的捕获。 我已验证部件值和工作情况,所有部件看起来都正常。

请让我看看是否有什么可以稳定输出,并了解为什么DRV信号会间歇性停止。

此致,

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    设计似乎由于故障而关闭。  以下链接将带您转至应用手册,其中介绍了主要故障检测,的问题以及如何解决它。  https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    本应用说明实际上是针对UCC2.871万/12设备设计的回扫。  但是,这些信息仍然适用,应该可以帮助您解决问题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike O':

    阅读文档后,我监控了VDD并观察到VDD是一个三角形波,Vdd0n =~21V,Vddoff =~8V (欠压时的预期值)。 在电流电路中,我在HV引脚上有三个10k电阻器,通过该电阻器可限制启动时的电流。 因此,我将输入(140V)直接连接到HV引脚,没有任何电阻(因为它在PMP9087参考设计中)。在这次更改后,我看到VDD = 14.6V,VS = 6.51V和DRV = 0V在DRV引脚上无切换。

    此外,在开启电源时启动期间,DRV上也没有开关脉冲。

    请问IC是否工作正常? 或者是否有OVP。 如何消除OVP?

    请尽早告诉我您对同一问题的想法。

    谢谢

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您应该能够将HV针脚直接连接至140V。  您回答正确,30K会限制电流。  您的设计目前设置 为914 mA的峰值电流。  140V/30k = 4.7mA。  您很可能由于输入UVLO而关闭。

    是否确定没有切换?  加电时DRV中至少应有三个采样脉冲。应用说明将进一步详细介绍。

    设备有三个故障,将导致设备进行VDD循环。  输入欠压锁定(UVLO),过电流保护(OCP)和过电压保护。  您需要探测 VDD,CS和VS分压器的电压,以确定触发了哪个分压器。  当VDD在21和8V之间循环时,您需要查看VDD放电之前的最后三个切换循环。

    尽管应用手册涵盖了回扫,但它描述了UCC2.871万的工作原理以及如何排除故障和解决故障。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Mike O'

    我们能够解决此问题。 我已拆下HV针脚电阻器(30k),这解决了问题。 这导致UVLO故障。

    此致,

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我很高兴我能提供帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mike O'

    更新:

    在两个不工作的主板中,在一个主板中,即使将输入电压直接短路到HV针脚,此问题仍然存在。

    我看到的行为和以前一样。 请您在这方面提供帮助。 任何其他组件是否会导致此行为?

    此致,

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您的设计不能启动,很可能是由于故障造成的。  您必须研究CS,AUX和VDD,并查看VDD放电前的最后三个切换循环。  由于采用降压设计,您将需要差分探头。

    如果振铃导致OVP,您需要将缓冲器穿过VRS电阻分压器。  以下链接中的应用程序显示了如何设置缓冲电路 。https://www.ti.com/lit/pdf/sluaac5

    此致,