This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3.4919万:热阻参数

Guru**** 2562550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100064/lm34919-thermal-resistance-parameters

部件号:LM3.4919万

您好,

我的客户正在寻找LM3.4919万TXX/NOPB的PSI_JT或THETA_JC (TOP)参数。
这些值是否可用?

此致,
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oba,

    我有一个关于热性能的Webench结果,  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Elena:

    感谢您的回复。

    Theta_JA也可在数据表中找到。
    他们需要PSI_JT或THETA_JC。 我认为PSI_JT更好,因为它更实用。

    此致,
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oba,

    我仔细检查 了数据表,它没有JC,但包含了我们的新设备数据表。  

    抱歉,我没有 旧设备的RθJC数据。  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Elena:

    感谢您的回复。

    >,但我们的新设备数据表包含在内。  

    这是什么意思? 这是否意味着较新零件号的数据表倾向于具有参数?

    此致,
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是我在  其他部分看到了RθJC和RθJA,但LM3.4919万只显示 RθJA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Elena:

    我了解LM3.4919万的两个参数均不可用。
    非常感谢您的支持。

    此致,

    OBA