This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.878万

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099445/ucc28780

部件号:UCC2.878万EVM-021
主题中讨论的其他部件:UCC2.878万

上面的屏幕截图是 UCC2.878万EVM-02中Q2源和门控上的启动测试波形 。 上升时间约为50毫秒。

我们用Q2取代了BSP135并在VDD上使用相同的电容40uF作为电路原型。 新电路使用来自VDD的额外2.5mA 用于其他电路。 我们发现 上升 波形上的时间增加 到4.5 秒。 在 图 16在数据表SLUSD12A中,  以下描述了该声明

当VVDD低于1 V时,RDDS设置为12 kΩ,以限制VDD针脚短路事件下的最大故障电流。 当VVDD升至1 V以上时,RDDS降至1 kΩ,以允许VVDD更快地充电。 最大充电电流(ISWS)受RDDS从SWS引脚到QS的外部串联电阻(RSWS)以及QS (VTH (Qs))的阈值电压的影响

问:4.5 秒上升时间是    由于受损RDDS保持在12 kΩ 甚至VDD高于1V? 或者由于QS (VTH (Qs))在    受到 VTH (Qs)/(RDDS+RSWS)等式限制的较高的Isws初始充电电流下降低?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jung-Hui,  

    感谢您对UCC2.878万 ACF控制器及其EVM的关注。  

    我认为Rdds不会损坏并卡在12kR。  如果是这样,我想也会有其他问题。  
    看一下BSP135数据表,我发现其Vgs阈值电压平均约为-1.5V。  此电压将在内部1KR (Rdds)和外部121R (R22)之间产生影响,从而为VDD节点(通过SWS)提供大约1.34mA的充电电流。  

    UCC2.878万控制器在启动前仅消耗~70uA,因此剩余1.27mA可为VDD充电。  
    由于40uF在4.5s内充电约7.5V,因此计算为~67uA充电速率,因此我估计您的其他电路在这一长充电时间内会消耗约1.2mA的电流。   

    与BSS126相比,BSP135的较低阈值电压会降低启动时的总可用电流,VDD上的额外电路会占用大部分电流。  只剩下很少的钱给CVDD充电。  
    BSP135数据表的图10表示加热时Vgs (th)会增加。  一个简单的实验,将热气流暂时引向BSP135,应将Vgs阈值增加~0.4~0.5V。  此附加电压应将启动电流增加~360uA左右,这是一个小电流,但仍比以上计算的电流高出约6倍。  如果启动斜坡时间缩短到 < 1秒,则证明VDD上的额外电路正在使VDD电容器"饥饿"。  在某些情况下,VDD可能根本达不到17.5V启动阈值。   

    如果在ACF控制器启动之前不需要额外电路的功能,则这些电路可由来自AUX绕组的单独辅助偏置源供电,并具有独立于UCC2.878万 VDD网络的二极管和滤波电容器。  这将减轻VDD网络在启动前支撑额外电路的负担。

    此致,
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jung-hui,

    Ulrich的分析对我来说很有意义,我完全同意他的说法。

    由于我看到您创建了另一个主题,我将关闭此帖子,让我们在该帖子中进行讨论。

    谢谢。