This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.874万:正在搜索TI解决方案

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099752/ucc28740-searching-ti-solution

部件号:UCC2.874万
在“线程: LM5021”中讨论的其它部件

大家好,

我们可以采用TI产品的新产品!

客户正在寻找NCP1.24万EAHBB0DR2G的更换件 (P2P会更好)

1.请帮助建议TI解决方案,Thx

2.UCC2.874万是一个好的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo,

    感谢您发布分享好消息的帖子。

    很遗憾,我们没有P2P替代。 但是,UCC2.874万是一个很好的解决方案。  

    这主要是由于电流模式,次级侧调节(基于光耦合器的环路补偿),低待机功率优化,EMI抖动和引脚编号/封装类型。 我能看出的最大差异是UCC2.874万提供自动测量响应以保护故障,UCC2.874万具有可变切换频率和谷切换以提高效率。 该竞争对手使用硬切换固定频率的闭锁保护。

    对于另一个固定频率选项,请考虑LM5021,它具有SSR,跳过循环模式,低启动电流和故障自动测量功能。

    此致,

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andrew

    感谢您的支持!

    但客户保护需要闭锁,保持时间需要超过100mS,并且需要关闭2S的交流电源和轻负载输出。 UCC2.874万似乎不合适。