This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:搜索TI解决方案&请帮助提供比较表

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099747/lm5143-q1-searching-ti-solution-please-help-provide-comparison-table

部件号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他部件: LM2.5143万-Q1LM5143

大家好,

我们可以采用TI产品的新产品!
但原因LM5140QRWGRQ1  缺货! 因此,我们将为 客户的新项目推荐LM5143QRHARQ1!

LM5140QRWGRQ1  和 LM5143QRHARQ1 是否为P2P?

2.请提供比较表,我会向客户建议,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo,

    IC与两个不同的引脚有效相同(RT和模式取代OSC和ILSET)。 LM5143-Q1的性能通常较高,LM2.5143万-Q1 42V版本将于本月晚些时候发布。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy

    使用 LM5143QRHARQ1   (从 LM5140QRWGRQ1开始)时,他们是否需要修改SCH  ? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kygo,

    1. 在RT上连接一个电阻器,以获得所需的切换频率。
    2. 系带模式高或低取决于配置。

    请查看LM5143数据表和快速入门计算器以了解更多详细信息。

    此致,

    蒂姆