This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:1MHz时的PSRR

Guru**** 2383060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099770/tlv733p-q1-psrr-at-1mhz

部件号:TLV733P-Q1

大家好,

您能告诉您,在1MHz时,TLV7.3311万-Q1的PSRR有多大?

我在数据表上看到TLV7.3318万规格,但我想知道1.1V版本,最高可达1MHz。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿Shinji,

    器件的PSRR不会受到输出电压的很大影响。

    从数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/tlv733p-q1)图6-9:

    这更多取决于是否使用输出电容器。 如果是这样,PSRR看起来大约为18dB。

    我希望这能有所帮助!

    谢谢!

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmi-San,

    该图片与我的基准测试结果相匹配,但数据表规格似乎不匹配。

    在100kHz时,您可以看到低于28dB,而图6-9显示为18dB。  

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinji-san,  

    这看起来可能只是一个打字错误,在100kHz时应为18dB。 我们将留下一个注释以将其修复。

    我希望这能有所帮助!

    谢谢!

    -Jimmy