This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.771万:关于低切换频率操作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099603/ucc27710-about-low-switching-frequency-operation

部件号:UCC2.771万
在“线程: LM5109B”中讨论的其它部件

您好,支持团队,

我们正在研究使用UCC2.771万的开关电路。
电路由"图44. 典型应用原理图"。
我们正在使用TI的PSpice验证电路的切换操作。

我们可以确认在5 kHz频率下的操作。
但是,在TI的PSpice上,该电路在50 Hz频率下不能很好地工作。
我们根据数据表中的方程式(2)的频率更改了自举电容器的值。
(我们已在使用LM5109B模拟类似电路时确认了50Hz开关操作。)


事实上,UCC2.771万在低切换频率(如50Hz)下是否工作不好?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana您好!

    只要启动电容器足够大以维持电荷,并且启动电阻和启动电容值不会增加太多延迟,启动电容器就可以充电,UCC2.771万应该能够在50Hz的较低频率下工作。  

    在极低频应用中需要注意的一点是,MOSFET栅极和源之间是否存在电阻器。 当HO电压较高时,门到源电阻器将为启动电容器放电,这在极低频率时是一个问题。  

    如果存在门到源电阻,请尝试将其从模拟原理图中移除,或将值增加到100K或更多。 确认HB至HS偏差保持在UVLO下降阈值以上,并且在启动期间充电高于UVLO上升阈值

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard-San,

    感谢您的教学。
    在我的模拟中,没有门源阻力。
    但它在低切换频率下不能很好地工作。

    不管怎样,如果考虑到启动电容器和启动电阻,我知道它在实际IC中即使在低切换频率下也能工作,这让我感到宽慰。

    谢谢,此致,
    Tachibana先生