This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.402万:电源管理论坛

Guru**** 2893240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097248/lmr14020-power-management-forum

部件号:LMR1.402万
主题中讨论的其他部件:LMR1.405万

你好,团队成员

我的客户需要5V输入和-15V输出。

根据此应用报告使用反向降压升压转换器(修订版 A), 我构建了一个模拟模型(5V输入 到-15V输出),我发现输出波纹太大。

我尝试使用更大的Cout-220uF,但纹波更大。

请问您能帮我解决这个问题吗?

模拟模型 和结果如下:

simulation model output voltage plot

所有参数均与应用报告相同,如图3所示

application example

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于5V输入,-15V输出,LMR1.405万可以支持1A输出电流,

    您的负载情况如何,我看到您使用5欧姆,即3A输出电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Daniel

    感谢您的快速回复~

    我想验证应用手册中的参数,因此 实际上我的模拟输出电压与 应用手册中的5V相同  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Daniel

    我只需将RFBT=380k,RTBB=20k和Rload=15Ω,调整为OUTPUT:-15V,模拟结果仍在-5V。左右

    模拟模型和结果如下所示:

    如果您能给我任何可能的理由,我将不胜感激。

     result

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,模拟模型捕获错误,这一个是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让我模拟它,稍后再向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅以下设置

    1.使用470uF 20omho电容器来提高IBB的稳定性,因为IBB具有正半零,它需要非常低的交叉频率来使系统稳定,因此它需要大输出电容器

    2.设置初始条件:输出电容器的电压=15V; 电感器电流=5A; SS=5V;SS=1

    电感器电流的平均值约为4.3A,因此它几乎达到器件的额定电流,不建议高于1.1A的负载  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Daniel

    感谢您的帮助,这确实是为了减少纹波。

     我 将输出电容更改为470uF,其他设置会跟随您的模拟。

    但输出电压仍然 不正确。  

    模拟模型和输出结果如下所示

    我不确定这是否与我的模拟模型设置有关,所以我们可以通过WebEx进行快速讨论吗? 我可以与您分享我的模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Daniel

    仿真模型已附加, 如果您无法快速呼叫,您能否帮我调整 模型?

    如果可以,请与我分享您的车型。 我想向大师学习~~

     e2e.ti.com/.../snvm706.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    让我将我的文件转发给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lmr1.405万s_5F00_trans_2D00_PSpiceFiles.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Daniel

    非常感谢您的分享。

    关于车型,我仍然不确定为什么我的车型不能很好地工作。

    我检查了在我们的模型中发现的每个不同的零部件

    1,C4和C5。 我在库中找不到这种帽子

    第1款。  我在库中找不到这种帽子

    3.我们之间引脚4的电压不同。您的型号引脚4的电压为23.5V。我们的电压为2.95V。

    这真的让我很困惑,如果您能提供有关此问题的任何信息,我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾琳:
    您是否与我附加的型号类似? 这是否有效?

    对于C4,C5,您附加的文件具有类似的模型,它是基于pspice的模型,您可以使用R+C代替L1

    对于引脚4电压,我不知道内部结构,因为它是行为模型,我们只检查频率是否正确。

    顺便说一句,我使用SS=0 DO sin,发现它是TRIG OCP,所以请使用SS=1或降低负载电阻

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Daniel

    感谢您的模型,我找到了它,发现它是有效的。

    我找到了主要原因!

    在我的型号中,功率IC是LMR1.402万

    LMR1.402万无法承受如此大的负载,因此输出电压低于功率限制。

     在我转换到LMR1.402万之后,它就开始工作了~