This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4298万:Isys限制

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099617/bq24298-isys-limit

部件号:BQ2.4298万

您好,

我在BQ2.4298万数据表的7.3 中看到,它显示SYS输出电流的建议最大值是3.5 A

我想知道,在使用电池和无直流电源的情况下工作时,临时推过3.5 A是否安全。 在这种情况下,我看到的问题只是BATFAT (Q4)的当前限制,我无法在数据表中找到该限制。

谢谢!

Luca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luca,

    3.5A是转换器的最大推荐输出电流,在系统和蓄电池之间共享。

    在2.4298万在这种情况下,我所看到的问题只是BATquote (Q4)的当前限制,我无法在数据表中找到它。[/FAT]

    对于此限制,我们建议不要超过5.5A

    此致,

    尼克