请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.4298万 您好,
我在BQ2.4298万数据表的7.3 中看到,它显示SYS输出电流的建议最大值是3.5 A
我想知道,在使用电池和无直流电源的情况下工作时,临时推过3.5 A是否安全。 在这种情况下,我看到的问题只是BATFAT (Q4)的当前限制,我无法在数据表中找到该限制。
谢谢!
Luca
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我在BQ2.4298万数据表的7.3 中看到,它显示SYS输出电流的建议最大值是3.5 A
我想知道,在使用电池和无直流电源的情况下工作时,临时推过3.5 A是否安全。 在这种情况下,我看到的问题只是BATFAT (Q4)的当前限制,我无法在数据表中找到该限制。
谢谢!
Luca