This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4725万A:充电问题

Guru**** 2811065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096256/bq24725a-charging-problem

部件号:BQ2.4725万A

大家好,  

我使用500mA充电电流进行了测试。 但是,当我将充电电流配置为约1A (IC BQ2.4725万A)时,自举二极管非常热。 充电电路仅运行几分钟,然后断开充电器。  你能帮我澄清一下吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我很快就会回复您。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lupinn,

    有许多可能导致此类行为的可能性(制造缺陷,短路等)。 我建议您将电路操作与EVM进行比较。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测量了VCC引脚上消耗的电流约为17mA。 请告诉我EVM上VCC引脚的电流消耗是多少? 这是否是导致IC过热的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lupinn,

    请参阅下面的数据表。

    谢谢!