This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7742万EVM:Bq2.7742万-G1

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099902/bq27742evm-bq27742-g1

部件号:BQ2.7742万EVM
主题中讨论的其他部件:EV2400BQSTUDIO

您好,  

我正在尝试使用bqstudio更新chemId。 我从TI下载了最新的bqstudio。 但是当我尝试更新化学标识时,我得到了化学更新失败,错误代码771。 如果我当前的电池规格未知,如何更新正确的化学品。 如何确认我更新了正确的chemid.I有ev2400版本0.18。 Bqstudio版本1.10.101.chemupdate chemistry 960。

提前感谢!  

Kavya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    尝试更新EV2400上的固件。 固件可在EV2400产品页面上找到。

    错误代码771看起来不像有效的错误代码。 是否可以再次检查?