This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.216万:开机时设备故障

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093825/tps62160-device-failure-on-power-up

部件号:TPS6.216万

您好,

我们从一家流行的在线供应商处购买了TPS6.216万DGK的最后一款,并安装了50x板。

我们的原理图如下所示:

我们的PCB布局是:

这些设备具有以下标记:

 接通电源后的结果:

我们有:

1.原理图或布局错误

2.芯片的焊接方式不正确,或者设备上的标记以错误的方式缠绕。

3.假冒设备

TI的任何人都可以评论原理图或PCB布局,以及设备上的日期代码和"U"符号。 这实际上是TI部件吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Nancy将在下星期一回复您。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stomp,

    请参阅随附的示意图和布局注释。 您可以尝试以下解决方案以查看它们是否正常工作。

    1.将C1从1uF更改为10uF/25V。  

    2.将CT1从钽盖更换为陶瓷盖22uF/16V。 较高的ESR钽电容可能导致回路不稳定

    3.下周我将与团队一起查看是否是TI器件的最高评分。

    4.请按照TI布局示例在下一版本中更新PCB。

    e2e.ti.com/.../TPS6.216万-Sch_5F00_layout-review.pptx

    希望这能有所帮助,

     谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nancy,您好!

    感谢您的意见。

    我们在 旧原型上发现了一些TPS6.216万DGK器件,并将它们替换到现有PCB上。  设备在所有情况下都能在我们的温度,输入电压和输出负载范围内正常工作。

    我们只能假设我们购买的设备存在一些问题,或者可能不是合法设备。

    感谢你的帮助。