This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5898万:VBUS=5V输入后,对于STAT=LOW,BQ2.5898万需要多少秒?

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099734/bq25898-how-many-seconds-does-bq25898-needs-for-stat-low-after-vbus-5v-input

部件号:BQ2.5898万

尊敬的专家:

这是Koki Tsushima。

我的客户想知道在VBUS=5V输入后,对于STAT=LOW,BQ2.5898万需要多少秒。

请问现在几点?

此致,

小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki-san,  

    Vbus = 5V和STAT = LOW之间的时间因几个因素而异。 BQ2.5898万数据表的第17页指出,在加电时,REGN LDO通电之前,初始延迟为220毫秒。 然后,对于较差的源鉴定(典型值30毫秒)和输入源检测(特定于bq2.5898万D),会出现后续延迟。 根据使用的输入源,输入检测时间会有所不同。  

    我使用BQ2.5898万 EVM进行了测试,如下图所示,Vbus = 5V和STAT = LOW之间的延迟为305.6 毫秒。 数据表第53页上的图50和51还提供了通电计时信息。  

    此致,

    Garrett