主题中讨论的其他部件:TINA-TI, LM6.148万, PSPICE-for TI, LMR4.361万-Q1
我们的IT部门今天于2022年5月6日在我的笔记本电脑上安装了TINA-TI。 我在TI WEBENCH Power工具上有几种设计,涉及直流-直流转换器。 当我单击WEBENCH屏幕右上角的Export (导出)按钮时,我会看到导出到TINA-TI的选项。 页面底部出现一个小选项卡,开始下载。 每次大约5 到10秒后,小选项卡都会显示"导出失败",我尝试了几次,结果相同。 如有任何帮助,我们将不胜感激。 正在模拟的德州仪器(TI)直流-直流转换器是LM6.148万QRPHRQ1。 输入电压设置为20-36VDC,输出电压设置为5.0VDC。 输出电流设置为430mA。 我尝试了在线WEBench工具来模拟输入瞬态响应,显示的输出电压从未达到所需的5V设置电压。 我认为原因是因为WEBence工具上的时间轴不可调节,如果允许它运行足够长的时间,电压将会达到5伏。 这就是我让I.T.部门安装TINA-TI的原因,因为模拟时间应该是可以调整的。 我知道我正在使用 的器件(LM6.148万QRPHRQ1)是8A器件,但数据表中指出,它将在0至8安培的输出电流下工作。 我有两个问题:1. 为什么设计(如图所示)不导出到德州仪器(TI)仿真工具TINA-TI,以及2. 我希望德州仪器(TI)的FAE或代表确认 LM6.148万QRPHRQ1确实可以在相对较低的输出电流下工作并保持稳定,因为WEBench工具没有确认这一点(如数据表中所说的低A 0 Amps)。 谢谢你。
Stephen Gilbert