This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6.148万-Q1:LM6.148万QRPHRQ1的设计不能导出到TINA-TI,而LM6.148万QRPHRQ1的WebBench模拟在设置为低电流输出时不能正确模拟输入瞬态。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099862/lm61480-q1-designs-with-lm61480qrphrq1-do-not-export-to-tina-ti-and-webbench-simulation-with-lm61480qrphrq1-does-not-simulate-an-input-transient-properly-when-set-to-low-current-outputs

部件号:LM6.148万-Q1
主题中讨论的其他部件:TINA-TILM6.148万PSPICE-for TILMR4.361万-Q1

我们的IT部门今天于2022年5月6日在我的笔记本电脑上安装了TINA-TI。 我在TI WEBENCH Power工具上有几种设计,涉及直流-直流转换器。  当我单击WEBENCH屏幕右上角的Export (导出)按钮时,我会看到导出到TINA-TI的选项。  页面底部出现一个小选项卡,开始下载。  每次大约5 到10秒后,小选项卡都会显示"导出失败",我尝试了几次,结果相同。 如有任何帮助,我们将不胜感激。 正在模拟的德州仪器(TI)直流-直流转换器是LM6.148万QRPHRQ1。 输入电压设置为20-36VDC,输出电压设置为5.0VDC。 输出电流设置为430mA。  我尝试了在线WEBench工具来模拟输入瞬态响应,显示的输出电压从未达到所需的5V设置电压。 我认为原因是因为WEBence工具上的时间轴不可调节,如果允许它运行足够长的时间,电压将会达到5伏。 这就是我让I.T.部门安装TINA-TI的原因,因为模拟时间应该是可以调整的。  我知道我正在使用 的器件(LM6.148万QRPHRQ1)是8A器件,但数据表中指出,它将在0至8安培的输出电流下工作。 我有两个问题:1. 为什么设计(如图所示)不导出到德州仪器(TI)仿真工具TINA-TI,以及2. 我希望德州仪器(TI)的FAE或代表确认 LM6.148万QRPHRQ1确实可以在相对较低的输出电流下工作并保持稳定,因为WEBench工具没有确认这一点(如数据表中所说的低A 0 Amps)。  谢谢你。

 Stephen Gilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    我可以确认LM6.148万在低负载电流下(即使在空载情况下)将保持稳定。  

    TINA-TI已逐渐淘汰 PSPICE-for TI,因此我建议您下载仿真工具,并将现有的PSpice瞬态模型用于验证目的。 这可以在LM6.148万产品文件夹的“设计和开发”部分中找到。  

    EVM是客户评估部件性能的另一种方式。 有关详情,请参阅《用户指南》。 EVM设置为5V输出|400kHz,其应用曲线在第6部分(https://www.ti.com/lit/ug/snvu682a/snvu682a.pdf#page=12)中展示了该部件的性能。  

    您会注意到,对于自动模式和FPWM模式操作,即使在0A (请参阅图6-9和图6-10),设备也会调节到5V。

    此致,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题并建议使用较新的仿真工具。  最后一个问题: 由于尺寸限制,我设计了直流-直流电源以836kHz的切换频率运行,并使用WEBench设计,用于20至36VDC输入,5VDC输出,即使我可能永远不会使用设备的全部功率, 我将设计参数设置为8安培输出,并完全按照WEBench工具的要求处理所有值。  我假设这仍然是稳定的,并且在电流低于1安培时正常工作?  这是真的吗?  再次感谢您的帮助。

     

    此致,

     

    Stephen Gilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen:

    是的,应该可以。

    您选择高电流设备而不是低电流设备的原因是什么? 您的应用似乎将运行430mA,因此我建议使用LMR4.361万-Q1器件,它很小,应该在低电流应用中具有更优化的效率。

    此致,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy,

     

    该电源用于地球轨道卫星,我们希望使用空间额定值或至少是汽车级组件。 在设计开始时,它 仍然如此,这是唯一具有合理可用性且至少符合AEC-Q100或Q200标准的组件。 我希望采用低电流汽车质量的设备进行设计,但由于全球的组件状况,此类组件的可用性有时会超过一年。  当时,我们可以获得并购买我们可以找到的所有LM6.148万汽车级组件。 我现在正在设计另一个电路板,但却找不到汽车级直流-直流转换器,它将在20V直流至36V直流之间工作并输出低电流,除非我愿意等待数月。  因此,简而言之,我们不得不购买现有的产品,尽管我们意识到转换器是过度使用的。  感谢您的快速响应。 您提供了很大帮助。  你回答了我的问题。

     

    此致,

     

    Stephen Gilbert