This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.7207万:BQ7.7207万 OVP和UVP选项

Guru**** 2581005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099910/bq77207-bq77207-ovp-and-uvp-options

部件号:BQ7.7207万

BQ7.7207万的数据表列出了OVP (3.55V-5.1V)和UVP (1V-3.5V)的范围,但数据表中的设备比较表仅列出了4.325V和2.25V时OVP和UVP的一个选项。 除了数据表中列出的选项之外,此芯片是否还有更多选项,或者需要哪些选项来指定过压和欠压保护?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    我们会根据客户的需求,为新版本的设备创建不同的阈值,以满足业务需求。 如果您继续在产品页面上查看,每隔几个月就会看到更多版本。

    谢谢!

    肖恩