This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:使用GAN的双侧开关

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100430/lmg3422r030-bilateral-switch-using-gan

部件号:LMG3422R030

您好,

我需要构建一个双侧开关,阻塞500V电压。 开关接通时,电流应在低损耗的情况下可在两个方向流动,开关关闭时,电流应被阻断。 电压的极性可以是pos和neg。

我目前使用两个SiC MOSFET反向,但我听到了很多响声。 我必须使用缓冲器,但这会浪费大量的能量。

是否有机会使用GAN?

我在初级电路中使用GAN,驱动变压器,它非常完美。 如果没有缓冲器过冲/振铃,则低于1 % ,只检测到部分HF,100kHz切换时为44MHz,因此缓冲器没有问题,这是我第一次使用GAN,现在我是一个风扇。

非常感谢您的帮助。

此致

格哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerhard:

    是的,在这种情况下,您应该能够像使用SiC MOSFET一样使用GAN。 这里是我们产品页面的直接链接,您可以在此处查看更详细的信息: LMG3422R030

    谢谢!

    诺亚