This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5870-Q1:AI*输入RC滤波器,用于通过集成温度二极管进行IGBT温度感应

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100588/ucc5870-q1-ai-input-rc-filter-for-igbt-temp-sensing-through-integrated-temp-diode

部件号:UCC5870-Q1

您好,

客户希望降低RC滤波器频率以提高噪声滤波器性能(RC约为几毫秒),了解更高的R会导致精度差,更高的C会缩短响应时间。

电容值是否有任何限制? 我认为,如果客户想要在感应精度和响应时间方面做出折价,则C应该没有限制,因为UCC5870提供电流源输出,而不会对电流上限充电产生浪涌电流问题。 让我知道你的想法,谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dongbao,

    正确。 对于可以放置在AIX引脚上的电容器的大小没有限制。 正如您所提到的,电容器唯一要做的是更改响应时间,因为大型电容器需要一段时间才能充电。 考虑到他们将使用此传感器进行温度感应,我认为温度变化缓慢的信号不会有任何问题。

    此致,

    Andy Robles