您好,
我的客户正在考虑将TPS543C20A与下面的三个VIN/VOUT案例配合使用。
案例1:VIN=12V,VOUT=5V
案例2:VIN=4.5V~5.5V,VOUT=0.85V
案例3:VIN=5.7V,VOUT=4.5V
当他们使用TI网络工作台进行设计仿真时,案例3没有在TI网络工作台上运行。
TPS543C20A的VIN和VOUT之间是否存在用户必须遵守的任何条件?
TPS543C20A是否不支持CASE3?
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我的客户正在考虑将TPS543C20A与下面的三个VIN/VOUT案例配合使用。
案例1:VIN=12V,VOUT=5V
案例2:VIN=4.5V~5.5V,VOUT=0.85V
案例3:VIN=5.7V,VOUT=4.5V
当他们使用TI网络工作台进行设计仿真时,案例3没有在TI网络工作台上运行。
TPS543C20A的VIN和VOUT之间是否存在用户必须遵守的任何条件?
TPS543C20A是否不支持CASE3?
谢谢你。
JH
您好,JH:
Webench是一种设计工具,它基于试图对设备建模的方程式,有时它在涵盖所有使用案例方面有限制。 您的案例就是其中之一。 如下面所示,我甚至尝试使用6Vin,工具无法处理它。
我建议使用随附的计算工具
e2e.ti.com/.../slurb00-_2800_5_2900_.zip</s>2900
谢谢!
Tahar