This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:VIN与VOUT条件

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100046/tps543c20a-vin-vs-vout-conditions

部件号:TPS543C20A

您好,

我的客户正在考虑将TPS543C20A与下面的三个VIN/VOUT案例配合使用。

   案例1:VIN=12V,VOUT=5V

   案例2:VIN=4.5V~5.5V,VOUT=0.85V

   案例3:VIN=5.7V,VOUT=4.5V

当他们使用TI网络工作台进行设计仿真时,案例3没有在TI网络工作台上运行。

TPS543C20A的VIN和VOUT之间是否存在用户必须遵守的任何条件?

TPS543C20A是否不支持CASE3?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:

    在情况3中使用的切换频率是多少?

    在某些切换频率为5.7Vin和4.5Vout时,最小关闭时间为250ns,需要的关闭时间低于250ns。

    此致,

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Britton:

    感谢您的回复。

    切换频率没有单独输入,如下所示。

    当他们单击'打开设计'时,参考设计不会使用以下消息创建。

    可以使用TPS543C20A上提供的任何切换频率。

    他们是否有任何方法可以使用案例3?

    谢谢!

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,JH:  

    Webench是一种设计工具,它基于试图对设备建模的方程式,有时它在涵盖所有使用案例方面有限制。 您的案例就是其中之一。 如下面所示,我甚至尝试使用6Vin,工具无法处理它。  

    我建议使用随附的计算工具  

    e2e.ti.com/.../slurb00-_2800_5_2900_.zip</s>2900

    谢谢!  

    Tahar