This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.6952万EVM:充电状态

Guru**** 2768075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100334/bq76952evm-charging-state

部件号:BQ7.6952万EVM
主题中讨论的其他部件:BQ7.6952万

Hellow TI团队,

我目前正在开发一个移动机器人,机器人是否有办法知道充电器已插入?

BQ7.6952万中没有充电标记锁。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄禹锡:

    通过感应电阻器(相对于SRN的SRP)产生的正电压检测充电。 然后,此电压通过内部库仑计数器转换为电流。 设备具有可配置的充电/放电电电电流阈值,可在充电和放电状态之间切换设备。 有关配置感应电阻值的信息,请参阅数据表的10.3 和10.10 部分。

    谢谢!
    Caleb