This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:BQ3050 SMBus通信

Guru**** 2519540 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, BQ40Z60, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098445/bq3050-bq3050-smbus-communication

部件号:BQ3050
主题中讨论的其他部件: BQ40Z60BQ40Z50

大家好,

我使用BQ3050仪表安装锂离子电池组。  

BQ3050是否可以与任何符合SBS 1.1 标准的smbus充电器IC通信?  例如,在可能的情况下,它目前是LTC4100充电器IC,它表示它具有符合SBS 1.1 的SMBus接口。

LTC4100是从属充电器IC。

因此,无需主机MCU与BQ3050仪表IC进行通信。

目标系统与以下图像相同:  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhupendra,

    bq3050与SBS 1.1 兼容,可以在总线上广播消息。 但是,我认为上面显示的充电器+仪表系统在没有主机的情况下不能独立工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Shirish,

    我认为BQ3050可以作为SMBus上的主设备工作,可以启动与任何从充电器IC的通信...

    BTW,您推荐用于...的任何TI充电器IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhupendra,

    bq3050仅在广播期间对总线进行主控。 智能充电器必须是主充电器,除非它只能与广播一起工作,这种情况不太可能发生。

    bq40z60提供充电控制。 查看其功能,看看它是否适用于您的应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Shirish的持续支持,

    因此,使用bq40z50将完全忽略主机MCU并直接与充电器IC连接?

    公司中推荐与bq50z50一起使用的任何充电器IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhupendra,

    请参阅此参考设计 https://www.ti.com/tool/TIDA-0.0553万

    它将使您的设计过程非常简单。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以 Shirish,

    将会经历它。

    我在这里看到的唯一区别是:Columb计数器(BQ3050)与Impedance Track (bq40z50)....需要检查是否适合我的应用,因为充电器/放电的LED指示对我们来说是必须的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish您好,

    我们是否需要将BQ3050配置为主模式,将PEC配置为SBS,还是 默认配置为主模式?  

    我在BQ3050数据表(第21页)中看到了这一点

    -Bhupendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhupendra,

    bq3050在广播时将暂时成为主中继器。 在所有其他时间,它都将处于从属模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...那么BCAST和CPE位 的使用案例是什么?操作配置B寄存器。 默认情况下,BCAST和CPE位保持为0。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于充电,我们是否只需要提供外部电压和由 bq40z50 (根据编程寄存器)处理的静息充电机制?

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhupendra,

    是的,为参考设计提供外部电压并连接蓄电池,然后假设寄存器已正确编程,它可以独立工作。 请注意,参考设计使用bq40z60而不是bq40z50

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎是一个好的解决方案。

    因此,只需为充电,充电和监控提供固定的直流电压即可实现这两个目的。 对吗?

    我们是否可以从TI获取其原始CAD/CAM文件? TI网站仅显示PDF文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,参考设计包含所有内容。

    TI提供了原理图,光绘,BOM,PCB布局,组件符号。 这些文件可用于构建您自己的CAD/CAM文件。