请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS5.434万B 主题: TPS6.2913万中讨论的其它部件
尊敬的:
我的设计是-15V输出,峰值电流约为2A,持续电流为0.3A,您能为我的参考提供负输出的参考设计,非常感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
我的设计是-15V输出,峰值电流约为2A,持续电流为0.3A,您能为我的参考提供负输出的参考设计,非常感谢
您好,Cooper,
我们没有针对该特定零件或输出的参考设计,但我有一个很好的入门指南。 理论上 ,只要 电路设置正确,TPS5.434万B和大多数其它器件就可以在IBB配置中使用。
下面是我们在其中配置TPS6.2913万的EVM。 它展示了如何将MOSFET用作辅助引脚(如EN或FB)的电平转换器的良好示例。
https://www.ti.com/tool/TPS6.2913万-IBB-EVM
谢谢!
Andrew