This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5792万EVM:电池模拟器推荐

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100483/bq25792evm-battery-simulator-recommendation

部件号:BQ2.5792万EVM
主题中讨论的其他部件: BQ2.579万BQ2.5798万BQ2.5792万

大家好,

客户是否正在测试 BQ2.5792万EVM和任何 电池模拟器设备建议? 客户 使用2S1P Li BAT。

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在旁边,使用 eLoad进行测试时的任何应用说明? 客户不熟悉测试设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用KEPCO BOP 20-5M。 它相对易于使用和分析。

    我还使用Keithley 2420 SourceMeter,但我建议使用与它并行的+1000uF电容器,以便让电池模拟器与充电器配合使用。

    在BQ2.579万和BQ2.5792万/BQ25798的2.5798万的用户指南中,我们推荐了一些电池模拟器。