This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163-Q1:如果不需要UVLO,则向上拉

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5163-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100206/lm5163-q1-en-pull-up-if-uvlo-not-required

部件号:LM5163-Q1

团队成员,您好!

我的一位客户不使用LM5163-Q1的UVLO。 从VIN起,47k欧姆是否可作为EN的上拉电阻?

驱动此针脚所需的电流是多少? ABS最大值是多少?

请分享驱动此类配置的详细信息。

谢谢!

巴西,

Madhura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如数据表的ABS.最大值表所示,EN输入可耐受100V。

    如果不需要EN功能,此针脚可以直接连接到VIN。  它可以绑定到  

    如果需要,通过10k电阻器的VIN。  此引脚中只能有少量泄漏电流。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    客户通常使用的UVLO电路的RUPPER为47 k ohm。 而且,当不再需要UVLO时,他们并不热衷于更改BOM。 因此,47千欧的上拉应该不 是问题,对吗?

    驱动EN引脚所需的最小电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    可以接受47k。

    该引脚上只应有泄漏电流;在100nA范围内。

    谢谢