This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.732万:寻求BQ2.732万设计建议

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100390/bq27320-asking-for-bq27320-design-suggestions

部件号:BQ2.732万

大家好,

客户希望设计BQ2.732万。


对于C3针脚,此SDQ针脚是否可用作蓄电池低电量状态?

如果是,如何设置此行为?

 

感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH您好,

    TRM中介绍了所有可能的引脚配置,您不能将此引脚设置为除SDQ之外的任何其他功能。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    您是否会告诉客户如何从TRM文档中设置电池电量不足事件?

    感谢你的帮助。

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    您是否会告诉客户如何从TRM文档中设置电池电量不足事件?

    感谢你的帮助。

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH您好,

    此量表在SDQ引脚上没有电池低电量中断功能。 他们可以根据剩余容量使用TRM后面的SOC_INT引脚进行中断:4.3 6电池跳闸点(BTP)中断  

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    C3的数据表"bat_low"中有关键字。

    请您告诉我们它的用途是什么?

    谢谢。

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH您好,

    这很可能是另一个使用相同占用空间的不同固件的量表的伪影。 BAT_LOW未在任何其他位置引用,SDQ是实际针脚定义,因此针脚不支持此固件的BAT_LOW功能。

    此致,

    Wyatt Keller