This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:开关针脚下冲

Guru**** 2768375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097566/lm5116-sw-pin-undershoot

部件号:LM5116

大家好,  

您认为低于-0.3V @ 108ns的SW引脚下冲风险是否如下? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hollis

    LM51.1616万的开关节点的ABS最大值为-3V。  

    —Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SW引脚下冲低于-0.3V @ 108ns的风险不存在

    我们能否知道LM5116数据表中未提及的SW引脚下冲的最小允许电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric

    SW引脚下冲低于-0.3V @ 108ns的风险不存在

    我们能否知道LM5116数据表中未提及的SW引脚下冲的最小允许电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wei  

    TI仅保证数据表中的规格。  

    —Eric Lee