请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28C43 各位专家,您好!
你好。
切换频率可设置为Rt和Ct 数据表显示了图1中的频率关系,但没有 切换频率公式。
请告诉我切换频率的公式,谢谢!


巴西,
戈登
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家,您好!
你好。
切换频率可设置为Rt和Ct 数据表显示了图1中的频率关系,但没有 切换频率公式。
请告诉我切换频率的公式,谢谢!


巴西,
戈登
您好,Gordon,
您的问题已在本 E2E主题中讨论过。我想补充一点,你张贴的Rt,CT图形是对数的,你可以看到蓝色/绿色曲线中的非线性。 没有包含所有建议的RT,CT病例的闭合形式线性方程。 如果您使用的是给定的CT,您可能能够为该特定情况派生方程式。 例如1.88 ,CT=4.7nF时绿色曲线的“线性”部分的近似值为CT/RT*CT,而 CT=220pF时,1.32 为黑色曲线的“线性”部分的近似值。希望这有助于并感谢通过E2E连接。
此致,
Steve M