This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25.6403万:在启用脉冲模式的情况下,以大电容正常打开

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100220/ucc256403-turning-on-cleanly-with-a-large-amount-of-capacitance-with-burst-mode-enabled

部件号:UCC25.6403万

您好,

我正在研究一种具有大量输出电容的设计,我正努力在启用突发模式的情况下清洁地打开这些电容。 我知道VCR值,反馈响应和软启动盖都影响了软启动时间,但我正在努力寻找合适的组合,以使供应能够顺利启动。  

是否有人可以查看我的设计工作表和原理图以提供建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joshua,

    我可以查看您的设计。 您可以与我共享文件。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikanta,

    我可以将文件发送到您的电子邮件吗? 如果是,我应该使用什么电子邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过e2e个人聊天发送文件。 让我向您发送朋友请求。

    此致

    Manikanta P