This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TPS546D24A:TPS546D24A和TPS546B24A之间有何区别? 我是否可以在两者之间交换小于20A的设计?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546B24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100572/faq-tps546d24a-what-are-the-differences-between-the-tps546d24a-and-the-tps546b24a-can-i-swap-my-design-for-less-than-20a-between-the-two

部件号:TPS546D24A
主题中讨论的其他部件: TPS546B24A

TPS546D24A和TPS546B24A之间有何区别?  

对于负载电流小于20A的应用,我可以使用一个替代另一个吗?

如果我使用其中一个零件完成了设计,如果我想使用另一个零件,还需要更改什么?

TPS546D24A和TPS546B24A是非常相似的器件。  它们是直接引脚对引脚兼容的,并提供相同的PMBus命令,但它们不是直接的“插入”替换。

1) MOSFET

TPS546D24A和TPS546B24A在其设计中使用不同的功率FET。  TPS546D24A使用更大,更低的RDSon电源FET来支持40A每相负载电流,而TPS546B24A使用更高的RDSon电源FET来更好地满足20A和 更少应用电流的需求。  此外,TPS546D24A使用较低的VDS额定电压低侧(SW至PGND)电源FET,从而降低建议的PVIN电压额定值,并降低SW至PGND的绝对最大电压额定值。  这两种器件都使用较高的VDS额定电压高侧(PVIN至SW)电源FET。

由于MOSFET的变化, 在大多数应用中,TPS546D24A在负载电流大于12A时将提供更高的效率,而TPS546B24A在小于12A时将提供更高的效率,尽管 效率的精确交点取决于输入电压,输出电压和开关频率。

2)电流感应增益

TPS546D24A和TPS546B24A的不同功率FET还为器件提供了不同的电流感应增益和VSHARE至ISW跨导系数。

TPS546D24A的电流感应增益为6.155mV/A,正向跨导率为162 Siemens

TPS546B24A的电流感应增益为12.31mV/A,正向跨导率为81 Siemens

由于电流感应增益的这一变化,在使用相同的开关频率,电感器和输出电容器时,TPS546D24A需要电流环路补偿增益(ILOOP)的两倍和电压环路补偿增益(VLOOP)的一半才能获得与TPS546B24A相同的环路性能。

3)可编程电流限制范围

TPS546D24A的电流限制可在5A至62A的范围内进行编程

TPS546B24A的电流限制可在5A至31A的范围内进行编程

4)负电流限制

TPS546D24A的负电流限制是-20A,用于在低侧FET接通时间内限制电感器中的负电流

TPS546B24A的负电流限制为-10A

是否可以在TPS546D24A和TPS546B24A之间切换?  我还需要更改哪些内容?

在负载电流小于20A的许多应用中,TPS546D24A和TPS546B24A均可使用,但您需要更改某些其他组件或PMBus设置。

1)通过MSEL2进行限流编程

在TPS546D24A和TPS546B24A之间切换时,您可能需要进行的第一项调整是更改MSEL2电阻值以选择不同的电流限制。

如果从TPS546B24A设计开始并使用TPS546D24A,则使用给定MSEL2电阻器选择的电流限制将大约加倍(2x)。  更改MSEL2电阻器可以将电流限制设置得更接近预期的最大应用电流,以获得最佳保护。

如果从TPS546D24A设计开始并使用TPS546B24A,则使用给定MSEL2电阻门槛选择的电流限制大约为1/2。  如果不同时更换MSEL2电阻器,可能会导致低电流限制,并且无法满足应用的全负载要求。

2)电感器或ILOOP

由于TPS546D24A和TPS546B24A之间的电流感应反馈增益存在差异,要保持相同的电流环路带宽,需要更改ILOOP中频增益(GMI x RVI)或电感器。

如果从TPS546B24A设计开始并使用TPS546D24A,则ILOOP中频带增益因子(GMI x RVI)必须高出2倍 ,或者电感器必须是值的1/2。  由于MSEL1引脚编程选项提供的ILOOP值的限制,2倍以上的ILOOP可能无法通过引脚编程获得。

如果使用compensation_config的自定义编程,而不是引脚编程,通常最容易的方法是将GMI加倍,保持RVI不变,并使用更新的GMI选择最接近的可用CZI值。  由于内部CZI乘数,当GMI增加时,可能无法使用相同的CZI值。  如果GMI不能增加,则RVI可以增加,但CZI和CPI都应减少1/2,以保持当前环路零和极频率相同。

如果从TPS546D24A设计开始并使用TPS546B24A,则ILOOP中频带增益因子(GMI x RVI)必须为1/2或电感器必须是值的2倍。  由于MSEL1引脚编程操作提供的ILOOP值的限制,1/2 ILOOP可能无法通过引脚编程使用。

如果使用compensation_config的自定义编程而不是引脚编程,通常最简单的方法是将GMI减少1/2并保持RVI不变。  除极端情况外,更新的GMI应提供相同的CZI值。  如果GMI不能降低,则RVI可以降低,但CZI和CPI都应增加2倍,以保持当前环路零和极频率相同。

3) VLOOP

由于正向VSHARE与ISW跨导之间的差异,要保持相同的环路带宽,瞬态响应和稳定性,需要更改VLOOP中频增益(GMV x RVV)。

如果从TPS546B24A设计开始并使用TPS546D24A,则VLOOP中频段增益(GMV x RVV)应减少1/2,以保持相同的带宽并防止环路不稳定。  MSEL1编程中的VLOOP选项按系数2进行缩放,因此,除非使用VLOOP = 0.5 选项,否则新的VLOOP值应可用。

如果使用compensation_config的自定义编程而不是引脚编程,通常最简单的方法是将GMV减少1/2并保持RVV不变。  除极端情况外,更新的GMI应提供相同的CZV值。  如果GMI不能降低,则RVV可以降低,但CZI和CPI都应增加2倍,保持电压回路零和极频率相同。

如果从TPS546D24A设计开始并使用TPS546B24A,则VLOOP中频段增益(GMV x RVV)应增加2倍,以保持相同的带宽和瞬态性能。  MSEL1编程中的VLOOP选项按系数2进行缩放,因此,除非使用VLOOP = 8选项,否则应提供新的VLOOP值。

如果使用COMPENATION_CONFIG的自定义编程,而不是引脚编程,通常最容易的方法是将GMV增加2倍并保持RVV不变。 由于积分CZV乘法器的原因,增加的GMV可能无法使用相同的CZV值。  如果GMV不能增加,则RVV可以增加2倍,但CZV和CPV应减少1/2,以在电压回路中保持相同的零和极频率。

注意: 如果从原始设计中的电流限制或补偿配置的引脚编程更改为使用备用部件的PMBus编程,则需要更新PIN_DETLE_OVERRIDE (命令代码eeh)中的补偿配置和IOC位以及补偿配置 (命令代码B1h) IOUT_OC_FAULT_LIMIT (命令代码46h) 和IOUT_OC_WARN_LIMIT (命令代码4Ah),然后存储NVM更改,以防止引脚编程覆盖 下一个电源循环或RESTORE_USER_ALL命令中的更改。

注意: 启用输出时,compensation_config不支持对补偿进行实时更新。  在进行compensation_config更新之前,应禁用输出,或者更新的值应存储到NVM,PIN_DETATE_OVERRIDE中的compensation_config位设置为0 (从NVM恢复),并循环低于2.4V的Avin或使用RESTORE_USER_ALL (命令代码16h) PMBus命令。

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码