This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.421万:如何根据ISET电流计算充电电流

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099548/bq24210-how-to-calculate-charging-current-from-iset-current

部件号:BQ2.421万

您好,

BQ2.421万数据表指出 :"ISET引脚上的外部电阻器用于编程输出电流(50至800mA),可用作电流监测器。" 但 与其它类似IC的数据表不同,本数据表未描述如何 计算通过ISET引脚上的外部电阻器的电流的充电电流。 如何 计算充电电流?

此致,

罗斯蒂斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗斯蒂斯拉夫

    ISET的电流输出是输出电流的样本,OUT和ISET之间的比率为262比1。  对于524mA的输出电流,ISET的电流输出为2.0mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 您是否知道数据表中没有说明这一点的原因? 还是隐式指定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,罗斯蒂斯拉夫

    它采用与使用常量K-ISET的类似转换器相同的格式。 此术语结合了采样比率和参考电压。请参阅BQ2404X