This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:此MSL3设备的烘焙时间

Guru**** 2533730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099707/tpsm846c23-baking-time-for-this-msl3-device

部件号:TPSM846C23

您好,E2E工程师

我在Disty TED为客户提供支持。
我想根据客户的问题确认烘干包装(TPSM846C23MOLR/QFM/MSL-3)的烘焙时间。

此封装的高度为6.4 mm ,但模制主体本身看起来像4.0 mm 或更低的结构。 烘烤设置是否使用厚度为“2.0 mm~4.5 mm ”的MSL-3?

或者是否有单独的条件规范?

请您提供建议。

谢谢,此致,
Junichi Komura@TED(东京电子器件)