This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62.8502万-Q1:Vil过小

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100485/tps628502-q1-vil-is-too-small

部件号:TPS62.8502万-Q1

尊敬的团队:

我的客户反馈,通常IO的低信号约为0.7V。但我们的VIL要求非常严格。 是否有特殊原因?

此致,谢谢!

雪利酒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sherry:

    感谢您的提问。

    该技术指标在数据表中定义,用于读取不同工作条件下引脚处的低电压。

    请要求客户遵守此阈值,以便在应用程序中具有正确的功能。

    谢谢!

    Stefano