This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5982万:设计问题

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100420/tps25982-design-questions

部件号:TPS2.5982万

您好,

客户正在使用 TPS2.5982万设计新电路他们希望从数据表中提出一些问题

下面是他们研究的数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2.5982万.pdf?ts=1652250086190&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fstore%252Fti%252Fen%252Fp%252Fproduct%252F%253Fp%253DTPS259827ONRGER</s>1652250086190 25.9827万

基于数据表中的典型电路,  

问题1. 我是否需要将电视放在输入端?

问题2. 为什么在输出端安装肖特基二极管?  肖特基二极管的功能是什么?

问题3. 由于客户不使用PG引脚,引脚13。 它们是否可以使PG引脚保持浮动状态? 如果不是,应安排什么配置?

    

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

    请参阅我的回答:

    1.对于12V应用,我们建议使用TVS,因为由于线路电感的原因,瞬变导致的VIN超过设备ABS最大输入电压的可能性更大。 设备工作不需要电视。

    2.肖特基保护器件免受负瞬态电阻,这种电阻在VOUT引脚和负载之间的电感导致输出短路时可能发生。 负瞬变会超过设备输出引脚ABS的最小额定值,并导致设备损坏。  

    有关 详细信息,请阅读数据表的10.1 瞬态保护部分。

    3.是的,PG可以浮动。

    此致

    Kunal Goel