This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:使用LM5158的回扫转换器

Guru**** 2520080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095783/lm5158-flyback-convertor-using-lm5158

部件号:LM5158

您好,

我正在设计具有以下规格的电源:

输入电压:21vdc至27.7vdc,标称24V直流

输出电压:27vdc

最大输出电流:0.6A

隔离:是的

我根据TI人员的建议选择了LM5158,但它没有TINA模型。 它仅具有SPICE模型,并在TI的PSPICE中抛出错误。

有人能建议如何获得TINA模型吗? (注意:我的组织与TI签订了NDA)

此外,如果您对使用LM5158以外的任何其他IC有任何建议,请随时提出建议。

等待宝贵的投入。

此致,

Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chirag,

    Tina是一个较旧的Spice模拟器,已被较新的PSpice for TI模拟器所取代。 因此,较新的器件将仅接收用于TI的PSpice型号。

    也许您可以让我们知道您收到的错误,以便我们可以帮助您在TI的PSpice上运行您的设计。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    感谢您的回复。

    我尝试在PSPICE中模拟TI,但无法获得任何输出。

    模拟运行需要很长时间。 在5毫秒的时间内,它在30分钟内完成了100 % ,但没有任何结果。

    请求提供指南。

    此致,

    Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chirag,

    很抱歉,您很长时间没有收到回复。
    我研究了PSpice模型,并对LM5158瞬态模型运行了一些测试,该模型也可在产品页面上下载。
    一般而言,与TINA模型相比,PSpice可能需要更长的仿真时间,对于10ms的瞬态仿真,很容易需要长达20分钟的时间。 从积极的方面来看,结果可以实现更高的准确性。

    如果您运行模拟但在结果屏幕上看不到任何图解,则问题通常 来自收敛问题。 然后,模拟器在输出窗口中显示一个错误,这很容易忽略。

    对于调试,我建议下载PSpice瞬态模型,并使用预先输入的设置从一开始就执行模拟运行。 上载到TI页上的模型在上载之前经过测试和验证,因此如果您无法运行预设模拟,则可能是 您的PSpice for TI安装存在问题。 如果模拟运行正常,您可以从此处继续并修改电路以匹配所需的参数。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chirag

    我在过去 7天内没有看到此线程的更新。
    所以我认为这个问题已经解决了。
    在这种情况下,最好按下"已解决"按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的详细信息。

    此致,

     Stefan