This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62.8502万:我们发现输出电压不正确

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099571/tps628502-we-found-output-does-not-have-right-voltage

部件号:TPS62.8502万

尊敬的团队:

以下是我们使用TPS62.8502万的设计。 之后,它更改为TPS62.8502万QDRLRQ1。

我们发现输出电压不正确。 但是,在旧设计上使用旧零件替换旧零件,然后按预期工作。

它似乎与零件问题有关。 但这部分更改为旧的主板也是有效的。

 

您是否可以检查,这是什么问题?

VIN= 5V

输出电压= 2.2V

 

布局

非常感谢,

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    感谢您的提问。

    您能否更好地描述问题?

    根据我的理解:

     新PCB上的TPS62.8502万 ->工作不正常

    您在新PCB上放置了另一个设备->正在工作

    -您将 TPS62.8502万放置 在另一个PCB上->正在工作

    正确吗?

    我从原理图中注意到电感器值为1.5uH,略高于推荐范围(0.32 / 1.2uH)

    您能否更好地描述输出不正确时设备正在执行的操作? 反馈的价值是什么?

    设备是否稳定(请发送SW节点和VOUT的屏幕截图)?

    谢谢!

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Panaro,

    我们感谢您的大力支持!

    我尝试在新板(2.8231万)和旧板(1.537万)中对TPS62.8502万QDRLRQ1进行一些实验,似乎问题与TPS62.8502万QDRLRQ1有关,谢谢。

     

    1. 我们可以看到关于新板和带故障芯片的旧板的相同问题(获取TPS62.8502万QDRLRQ1输入之间的相似电压

     

    和输出,这意味着输入为5.2V,输出也可以为5.2V)

     

          2。 新板和旧板使用相同的组件TPS62.8502万QDRLRQ1

     

    1. 我们从仓库中获得了新型TPS62.8502万QDRLRQ1,在更换为新型TPS62.8502万QDRLRQ1后,我们可以获得正确的电压。

     

    您能否指导我们如何解决此问题? 谢谢!

    非常感谢,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    感谢您的反馈。

    从您所说的内容来看 ,第一个TPS62.8502万部件似乎已损坏。

    我建议您检查VIN和SW针脚之间是否存在短路。 这可以解释VIN = VOUT。

    您是否知道该零件在操作过程中或之前(组装,...)可能已损坏? 您是否在第一次启动时看到了正确的输出电压?

    与之前一样,我建议 在推荐的工作条件内选择一个电感值。

    谢谢!

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Panaro,

    并尝试测量阻抗,如下所示,“正常”和“失败”采样之间的阻抗似乎相似,谢谢。

    我们将检查 VIN和SW针脚之间是否短路。 这可以解释VIN = VOUT。

    你对此有什么评论吗?

    非常感谢!

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jimmy:

    让我们将讨论脱机。

    我将在今天晚些时候向您发送一封电子邮件。

    谢谢!

    Stefano