This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS8.2084万:ILIMF的最低规格

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097460/tps82084-minimum-spec-of-ilimf

部件号:TPS8.2084万
主题中讨论的其他部件:TPS8.2085万

尊敬的团队:

我们是否有 ILIMF的最小值规格?

客户希望将解决方案从TPS8.2085万更改为084,因此他们需要确保每个当前规格都能满足他们的要求。

谢谢你。

此致,

辛迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cindy:

    为什么客户需要ILIMF的最小值TPS8.2084万? 客户是否尝试从设备中拉出超过2A的电? 您能告诉我应用VIN,VOUT和环境温度吗?

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cindy:

    您是否能够找到请求的信息?

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    感谢您的反馈。

    因为他们将TPS8.2085万用于2.5A,1.8A和0.9A导轨,所以他们正在检查是否可以将解决方案直接更改为TPS8.2084万。

    他们要求样品直接在其板上进行评估。

    我已经告诉客户,我们只建议使用较低的2A导轨。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cindy:

    感谢您提供信息。 从TPS8.2084万中拉出2.5A似乎是不可能的。 对于该轨,他们必须与TPS8.2085万一起使用,并且可以将TPS8.2084万用于其它轨。

    此致,

    瓦伦