This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.692万:数据表中PROTECT1和PROTECT2的问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099874/bq76920-issue-on-protect1-and-protect2-in-the-datasheet

部件号:BQ7.692万
主题中讨论的其他部件: BQ7.835万

大家好,我目前正在使用BQ7.692万和BQ7.835万制造的锂离子充电器,我必须在寄存器中写下几件事情,以便为电池设置保护。 但我对PROTECT1和PROTECT2有一个问题,我阅读数据表了解如何计算它们,我了解系统,我想尝试使用示例的值来验证我是否有相同的值,并且我两者都有差异。

所以我在问自己,错误在哪里? 在我的计算或数据表中?

 

(BQ7.692万的数据表第47页)

对于PROTECT1:

右侧传感器 -- RSVD SDC_D1 SCD_D0 SCD_T2 SCD_T1 SCD_T0
1. 0 0 0 1. 0 1. 1.

0B 1000.1011万 => 0x8B,但在数据表中,我们可以读取0x8C

对于PROTECT2:

-- OCD_D2 OCD_D1 OCD_D0 OCD_T3 OCD_T2 OCD_T1 OCD_T0
0 1. 0 1. 1. 0 1. 0

0B 101.101万 => 0x5A,但在数据表中,我们可以读取0x5B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Lucas,

    我们最近更新了数据表的这一部分,您似乎发现了拼写错误。 我想写这篇文章的人忽略了他们选择较低电压阈值的事实,并计算了较高电压阈值的十六进制值。  

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    感谢您的回复,我在数据表中看到您没有更改PROTECT2,所以我错了吗?

    卢卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Lucas,  

    对于PROTECT1和PROTECT2,您仍然正确。

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caleb,

    感谢您的回答,我感到放心

    卢卡斯