This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:有关TPS2549-Q1的两种异常应用情况

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100250/tps2549-q1-two-abnormal-application-situations-about-tps2549-q1

部件号:TPS2549-Q1

大家好,我的客户对TPS2549-Q1有一些疑问。

当输入电压为5V,EN引脚关闭时 ,输出电压将降至5V电压,这是否会损坏设备?

2.当Vin未通电时,EN状态不确定,然后  Vout针脚插入5V电压,这是否会损坏设备?

请回答这两个问题,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,道扬,

    我已经在EVM板上进行了测试,在这两种情况下,器件不会损坏。 因此,结合数据表上的说明,我认为在这些情况下,设备不会损坏。  

    巴西,

    Benny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒,非常感谢Benny!!