This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1288万:它是否会提供5V电源?

Guru**** 2811595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100354/tps61288-will-it-supply-5v

部件号:TPS6.1288万

大家好,

  我正在寻找升压转换器,


输入=2.7V-4.2V  
输出需要5V/8A

数据表中提到的TPS6.1288万具有4.5V电压,因此它能提供5V电压吗? 因为我们在EDGE上的要求



请建议我此IC是否适合我的设计? 或者建议我使用IC


谢谢你。

Sanjeevini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Sanjeevini,

    感谢您联系E2E。 我想你在另一个威胁中也提出了类似的问题。 也许我们可以总结问题 并在这种威胁中进行讨论。   我将结束这一个,谢谢。

    此致,

    Eric Yue